结果:找到"50G 波长自调谐 单纤双向",相关内容1000条
- TVS选型时,为何应尽量选用单向TVS
- TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于电路保护的器件,用于抵御瞬态过电压,如静电放电(ESD)和快速电压脉冲等。单向TVS和双向TVS是两种不同类型的TVS器件,它们在应用中有一些区别。单向TVS(UnidirectionalTVS)只能在一个方向上传导电流,通常在电压过高时将电流引导到地或其他低电位点。双向TVS(BidirectionalTVS)可以在两个方向上传导电流,适用于需要双向保护的应用,如通信线路或信号线路,其中信号可能会以正负方向的脉冲形式出现。然而,一般情况下,对于大多数应用来说,尽量选用单向TVS是有好处的,原因如下:性能特点:单向TVS...
- 所属专栏: 技术交流 标签: TVS 国产 电路板 芯片 单向 双向 电流 电压 ESD 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-09 18:18:00
- 打破波长约束,50Gb/S波长自调谐单纤双向光模块来袭
- 传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。电接口方案与传统50Gb/sBiDi光模块相同,支持2x25Gb/sNRZ和1x50Gb/sPAM4两种类型,DSP、Driver、TIA等核心电芯片也与传统50Gb/sBiDi光模块相同。模块光路中包含激光器和光滤波器,激光器的输出波长需要与滤波器的通带/阻带波长相匹配,因而激光器需采用波长可调谐激光器或通过TEC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 50G 波长自调谐 单纤双向 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-08 14:06:00
- 专业版什么时候上线差分对长度调整
- 专业版什么时候上线差分对长度调整现在单线长度调整可以说好用了,就是差分对整对的长度调整好像没找到。如果遇到高速的电路这个功能真的不能缺少。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 差分对 长度 调整 发帖人:Rambo1324 发帖时间:2022-06-12 18:38:00
- 希望线长调整功能支持走半边的蛇形线
- 布局差分线的时候,经常需要调整线长。但是立创EDA目前的线长调整,会先线的两边都弯曲走线。但是差分线靠的很近,只能向一边弯曲。希望增加这个功能。目前只能手动蛇皮,大大增加了工作量。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 差分线 线长调整 发帖人:6502大法好 发帖时间:2021-04-28 10:22:00
- 立创eda专业版布线长度调整去哪里啦
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 布线长度调整 发帖人:sander 发帖时间:2021-01-23 14:09:00
- MS4553瑞盟双向电平开关芯片和SGM4553一样
- MS4553M是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电源电压为1.8V、2.5V、3.3V和5V的逻辑信号转换系统中。当OE端为低电平时,所有IO端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当VCCA上电后,OE端内部集成了下拉电流源。为了确保在MS4553M.pdf上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。MS4553M采用MSOP8封装,工作电压范围是‐40℃到+100℃。直接PIN对PIN圣邦微SMG4...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MS4553 SGM4553 双向电平开关IC 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-07 11:13:00
- 锁定元件功能和线长调整功能
- 经常出现选中了一片区域,拖动到其他地方,最后一脸懵逼的看着最后只有一个字符被移动了。经常是选中一片对象以后,一旦开始拖动的时候鼠标从某个字符开始就会被认作取消选中整体,然后移动这一个字符。1.希望能改善一下这个选中判定,选中了一个整体,再拖动选中区域内任何对象都被视作拖动这个整体。2.我觉得可以加一个锁定整体功能,用快捷按钮将选中的整体锁定为一体,这样每次移动就不会分散开来。(目前的锁定功能貌似是将物件设置为不可移动,但是用的真心不多)3.进一步,可以用右键菜单从选中的多个对象快速建立新的原理图模块/pcb模块文件,然后加以简单修改就可作为模块使用。这样既方便于个人设计,也有利于增加共享库的...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 锁定 线长调整 发帖人:4061N 发帖时间:2019-12-25 21:06:00
- BiDi单纤光模块和双纤光模块的区别
- 什么是单纤双向光模块?BiDi光模块结构紧凑,主要用于光通信领域,包括电信和双向数据通信。单纤双向即BiDi,是指在一根光纤里可以同时传输收发两个方向的光信号,就象马路上由隔离带隔开的正反两个方向的车道,两边的车辆在各自的车道上行驶,互不干扰。而常规的光纤传输是单纤单向的,这样要实现双向的通信就需要两根光纤。BIDI单纤双向光模块的工作原理BIDI单纤双向光模块要实现收发两个方向的光信号同时传输,需要收发方向使用不同的光波长。一般光模块有两个端口,一个发射端口和一个接收端口。而单纤双向光模块只有一个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成一个波长光信号的发射和另一个波长光信号的接收,或者...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP光模块 bidi单纤双向 双纤双向 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-08 18:03:00
- 什么是单纤双向光模块?BIDI单纤双向光模块概述
- 总所周知,光模块在光网络通信中起着信号的转换功能,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。但是,光模块也有区别的。今日,易飞扬通信就为大家讲解BIDI单纤双向光模块。什么是单纤双向光模块?BiDi光模块结构紧凑,主要用于光通信领域,包括电信和双向数据通信。单纤双向即BiDi,是指在一根光纤里可以同时传输收发两个方向的光信号,就象马路上由隔离带隔开的正反两个方向的车道,两边的车辆在各自的车道上行驶,互不干扰。而常规的光纤传输是单纤单向的,这样要实现双向的通信就需要两根光纤。BIDI单纤双向光模块的工作原理是什么?BIDI单纤双向光模块要实现收发两个方向的光信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单纤双向光模块 BIDI光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 14:48:00
- 自动调动高低智能枕头项目外包
- 1、通过气囊调节枕头高低,适应不同睡姿
- 所属专栏: 项目外包 标签: 自动调节 发帖人:玉色怡人 发帖时间:2018-01-09 23:03:00
返回